请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 我知道在直流总线完全放电时、添加了冷启动机制来启动它。 但是、为何不能直接从双向转换器启动它呢? 为什么需要额外的升压转换器来启动?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道在直流总线完全放电时、添加了冷启动机制来启动它。 但是、为何不能直接从双向转换器启动它呢? 为什么需要额外的升压转换器来启动?
您好、Swathika、
通过检查标准升压转换器(具有隔离功能)、可以了解电流馈送转换器的运行情况。
当所有四个低侧全桥转换器开关同时打开时、电感器电流将升高。 一对开关关闭时的电流。 电流馈电感器上的 Δv Ω 可提供为(N*Vout–Vin)、其中 Vin 是400V 直流总线上的电压、Vin 是电池电压。 由于 Vout 在冷 Δv 时非常低、因此电感器上出现的关断时的 Δ I 可能为负或非常低。 这可能导致电感器电流在启动时累积高于其饱和电流。
为了避免这种情况、使用一个额外的冷启动转换器将400V 总线预充电至高于150V 至200V。
此致、
RAM