This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC555-Q1:Spice 模型和计算之间的频率计算误差

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658215/tina-spice-tlc555-q1-frequency-calculation-error-between-spice-model-and-calcuation

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLC555

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

这与 Spice 仿真模型中的 TLC555计时器 A 稳态功能问题有关。 我已经看到了 SPICE 模型和计算(数据表中的公式)之间的频率结果差异。 那么、您能否澄清一下该模型是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永利瓦萨

    我们将需要查看您的电路配置以了解正在发生的情况。
    请将您的原理图上传到此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请找到所附的图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您是否对此查询进行了更新?
    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永利瓦萨

    一些其他详细信息可能会有所帮助。
    很抱歉,我一开始没有要求这样做。

     您的电路的目标是什么?
     您获得了哪些仿真结果 、以及它们如何与从数据表公式中得出的计算结果进行比较?

    如果您有一个包含计算的电子表格、这也会很有帮助。

    此致、
    John