This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00312:适用于可编程逻辑控制器的 BeagleBone Cape

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659642/tida-00312-beaglebone-cape-for-programmable-logic-controller

器件型号:TIDA-00312

您好!

我希望购买用于使用 BeagleBone 进行原型设计工作的"BeagleBone Cape for Programmable Logic Controller"。

我是否可以在这里购买这些板/ Cape。 我需要将此 Cape 与 BeagleBone 结合使用并试用(模拟 I/O 以及数字/IO)。

这将是使用此参考设计构建自己的电路板之前的第一步。

请提供任何有关我可以从何处获取这些内容的指导、如果您知道我可以用于插入 BeagleBone 的任何替代方案、请提供这些指导。

谢谢你。  

P.Mutasingwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、TIDesigns 的图片仅供说明、图片标题提到"完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。"

    我们期望有关各方使用提供的光绘文件自行构建此类 PCB。

    由于此设计特别陈旧、我建议您查看我们最新的 DQ 设计文件: TIDA-01552 或模拟输入 的设计文件 TIDA-00548

    最棒的

    Matthieu