请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS50601-SP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我尝试下载两种 TINA-TI 模型、并使用下载中的库文件创建了一个新的宏。 这会导致一条错误消息、指出文件为空。
然后、我尝试了 PSpice 模型、再次使用这些文件创建宏。 我收到错误"Invalid device:$CDNENCSTART。 行:#37"。
我做的是什么问题吗? 这些模型是否适用于其他任何人?