This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6626:关于 LMH6626 Spice 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6626, LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656148/tina-spice-lmh6626-about-lmh6626-spice-model

器件型号:LMH6626
主题中讨论的其他器件:Tina-TILMH6624

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我从 TI.com 下载了 LMH6626 Spice 模型。 我提取了 zip 文件。 我找不到 LMH6626 Spice 模型、只找到 LMH6624.MOD。 但 LMH6624 在噪声电流和噪声电压方面与 LMH6626不同。 那么、如何找到 LMH6626 Spice 模型呢?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博海

     我检查了我们的数据库、似乎没有专用的 LMH6626模型。

    可用模型似乎具有大约0.9nV/RT (Hz)的输入参考电压噪声和大约2pA/RT (Hz)的电流噪声。
    电压噪声略低于数据表、而电流噪声大约介于数据表中的 LMH6624/LMH6626值之间。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 John,
    我需要 LMH6626的精确 SPICE 噪声模型。 如果我找不到 LMH6626 SPICE 模型、我打算修改 LMH6624 SPICE 模型、并让噪声参数与 LMH6626保持一致。 因此、我需要了解 LMH6624.MOD 中的噪声建模方法。 您能否为其提供一份文档?

    谢谢,
    博海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博海
    我很抱歉地说,我们没有关于模型内部工作的文件。
    通过在模型外部添加源、也许可以增加噪声和电流噪声、但这只是目前的猜测。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!