This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:将复数阻抗插入 TINA-TI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658694/tina-spice-tina-ti-inserting-complex-impedance-into-tina-ti

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如果我有数据描述了从 RLC /阻抗分析仪收集的复杂阻抗(例如、各种频率下的100个幅度和相位数据点)、是否可以将其插入 TINA-TI 中以便在更大的系统中进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    听起来像是 s 参数模型? 我相信这在 TINA Industrial 中得到了本地支持。 您是否可以访问该内容?

    如果不是、您仍然可以通过使用数据创建宏来在 TINA-TI 中使用它。  如果您 在此处发布文件、我们也可以对其进行实验。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、

    我无法访问 TINA Industrial。

    请查找 随附频率、幅度和相位的.xls 文件。 我假设我需要知道如何在这些特定的频率点运行交流扫描、因为这是我具有阻抗数据点的位置。

    谢谢、

    Evan

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_impedance_5F00_data.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JC、

    是否有办法将附件中的数据转换为 TINA-TI 宏?

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    否 看起来这仅限于 TI-Industrial、我在 TINA-TI 中找不到权变措施。 我已将您的问题转发给开发人员以供进一步审查。

    此致、
    JC