This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:CSD19533Q5A 的 TINA 模型

Guru**** 2542510 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658587/tina-spice-tina-model-for-csd19533q5a

主题中讨论的其他器件:TINA-TICSD19533Q5ACSD

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有任何方法可以获得 CSD19533Q5A 的未加密模型?  我真的很想在 TINA 中运行仿真、这些加密的文件使每个人的生活都变得困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    我知道。 如果我们直接向您发送 TINA-TI 模型(加密)、是否可以?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、我只需要该模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我还在等、是否有适用于此器件的型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有没有人可以帮助我? 我需要 CSD19533Q5A 的未加密模型。 这是一个 TI 器件、我运行的是 TINA、我认为这不会很困难、但我已经等了五个小时才得到一个用于 TINA 的简单 FET 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们已将其添加到队列中、但通常需要几天时间才能转换。 如果您需要立即使用 TINA-TI 模型、我建议访问下面的链接并在搜索框中搜索"CSD TINA"。 在此搜索中、您将找到所有现有 TINA-TI 模型、并可以选择最接近您感兴趣的器件的模型。 要比较现有的 FET 器件、您可以使用 此比较工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们已将 CSD19533Q5A 的 TINA-TI 模型发布到网络上。 您可以在几天内从产品文件夹下载。 如果您有任何其他问题、请立即联系我们。