This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS50601-SP:Webench 补偿问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659125/webench-tools-tps50601-sp-webench-re-comp-question

器件型号:TPS50601-SP

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 Webench 进行 TPS50601设计。  我的 Webench 生成的设计具有一个47uF 输出电容器、ESR = 35m Ω。  

我想添加更多并联输出电容器、因此我使用了"创建自定义器件"来强制数量从1更改为3。 原理图正确显示输出电容为47uF、数量= 3。 但当我转到"Re-Comp"功能时、它会在功率级组件中显示 Cout 为47uF、ESR 为11.67m Ω。  因此、该工具似乎按我的预期将 ESR 除以3、 但总电容保持不变。 我预期为141 μ F。   

这是否是 Re-Comp 工具中的错误? 如果是、这是否也会影响 Val Ops 结果中显示的相位/增益裕度计算?  在添加输出电容器后、裕度结果确实发生了变化、但我不知道这是由于 ESR 变化还是包含了正确的总电容。 如果我在重新编译工具中手动为 Cout 值输入141 uF、我将获得不同的相位/增益裕度结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    这主要与最近的电容器降额更新有关、我们可能需要重新思考如何将降额电容器值纳入定制电容器。 当您创建自定义电容器时、由于我们不知道降额电容器值是多少、因此我们假设自定义电容器形式中的"总降额电容器"值为正确的值。 如果它是制造商提供的常规电容器、我们会评估降额值并将其用于计算。 因此、您还必须确保更新"Total derated Cap"值、因为重新编译和值会将该值用于循环计算。 您能否尝试更新表单中的值并确认您获得预期结果(值循环结果和建议循环结果应匹配。 此外、您还应在 Re-Comp 的"Power Stage Components"选项卡下的 Cout 值中看到"Total derated Cap"值匹配)

     


    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    是的、这就是问题所在。 我必须手动更改总降额值。
    我假设自定义组件工具会获取一个电容器的降额值、并将其乘以数量、以获得总降额值。 这就是它对 ESR 所做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉造成混淆。 感谢您确认您的设计更改有效、请立即继续更新定制电容器的总降额电容器。

    我可能可以尝试执行相同的操作(如 ESR)、但总降额电容也是一个输入字段、因此需要稍微更改此表单并仅接受"降额电容"值、然后自动更新总值。


    此致、
    模块