This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22920:提供 PSpice 模型、需要 TINA-TI 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/654950/tina-spice-tps22920-pspice-model-available-need-tina-ti-model

器件型号:TPS22920
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、建模团队、

您可以帮助为 TPS22920提供 TINA-TI 模型吗? 这是为了满足客户需求、如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢、

Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    我们会将其添加到翻译队列、并在发布后返回给您。 或者、如果您需要尽快通过电子邮件共享导入未加密模型的过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    感谢您的盛情款待。
    我是日本的 Sakai 和 Disty FAE。
    据客户说、他们在15日就想要它了。
    我认为这可能很困难、但我们何时 才能获得它?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将为您提供1月19日的暂定模型交付日期。
    希望这能与您的客户一起工作。
    谢谢
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ranjani-San、

    感谢你的答复。
    TINA 模型的进展如何?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUto San

    我们刚刚完成了翻译、该模型将在1-2个工作日内从产品网站下载。

    此致

    Ranjani