This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54260:双电源 TPS54260 Tina TI

Guru**** 2538320 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54260, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658628/tina-spice-tps54260-dual-supply-tps54260-tina-ti

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM76003

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试基于 TINA-TI 中的 TPS54260模拟双电源、但仿真结果不正确。 当我尝试进行直流分析时、会弹出错误"operation point not found" 、瞬态分析的结果对我来说毫无意义。

该原理图基于以下设计: http://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf 该电路以前构建过、现在可以正常工作、但我无法获得匹配的仿真。 有人知道我的错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我建议从 Vin 的斜升源开始。 直流结果不会为此模型提供任何有趣的结果、因为所有内部节点可能在时间 t=0时处于0V。 在对斜升输入进行更改后、请运行瞬态仿真以查看结果。 您可以参考 TINA-TI 瞬态参考设计、将其作为简单易用的起点: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我使用参考设计作为基础模型、并将其重新构建到当前原理图中。 我现在使用了与参考设计相同的发生器、但输出仍然为0伏。 PH 和 PWRGD 尖峰并保持在0伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您是否正在运行瞬态仿真? 如果是、您能否发送 TSC 文件。 否则、请尝试根据您的软启动时间将瞬态 silms 运行到 TSTOP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我包括了 TSC 文件、希望您能更详细地分析问题

    我已经发现 VIN 设置不正确。 我现在已将其设置为单位步长48伏

    e2e.ti.com/.../TPS54260.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    当然、我们将对此进行研究并返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    目前、该模型不支持负电压(反相拓扑)、因为 GND 引脚内部接地(0V)。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们将在2到3周内修改模型并将其发布到网络上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    这解释了配发。 我还在 PSpice 中进行了仿真、并在那里得到了相同的问题。 PH 信号未低于-0.6、这是由二极管压降引起的。 我假设 TINA-TI 和 PSpice 的模型具有相同的内部接地。

    无论如何都谢谢。 我期待着新的模型。 模型联机时是否可以收到通知?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    一些较旧的器件型号的内部接地对节点0短路、因此该型号不能用于反相配置(尽管这不是器件限制)。 我们将向较新的模型添加浮动 GND 节点。 我会要求您在评估时考虑使用较新的器件、例如 LM76003。 该模型支持反相配置。 下面 是 LM76003和 TPS54260的比较。

    或者、您可以通过单击签名文件中的链接并在搜索框中键入"inv反 相"来找到所有支持反相配置的模型。 如果您确实找到了支持反相配置但仅在 PSpice 中可用的模型、我们很乐意将其转换为 TINA-TI。