This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:德州仪器何时更新 SwitcherPro Desktop?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658796/webench-tools-webench-power-designer-when-will-texas-instrument-update-switcherpro-desktop

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
Thread 中讨论的其他器件:SwitcherPro

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

万维网工作台是一种完全无用的工具、可用作适当的 CAD 工具。 德州仪器何时更新 SwitcherPro Desktop?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您在使用 WEBENCH 工具时遇到问题。 您能告诉我们有什么问题吗? 如果您正在寻找您缺少的特定功能、也请告知我们。 SwitcherPro Desktop 版本不再受支持、因此我们将来不会对该工具进行任何更新。