This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN65MLVD206B:SN65MLVD206B IBIS 模型

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65MLVD206, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658401/tina-spice-sn65mlvd206b-sn65mlvd206b-ibis-model

器件型号:SN65MLVD206B
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN65MLVD206

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

客户希望进行 ADS 仿真、以查看存根长度对信号的影响。 但没有 IBIS 模型。

他们能否使用 SN65MLVD206的 IBIS 模型?  

谢谢、此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们将在内部与您讨论如何申请该模型。

    谢谢、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    为了总结我们的讨论、SN65MLVD206的 IBIS 模型不能用于 SN65MLVD206B。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Nikhil。