This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2551-Q1:PSpice

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2553, TPS2551-Q1, TPS2551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655046/tina-spice-tps2551-q1-pspice

器件型号:TPS2551-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS2553TPS2551

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

TPS2553的 PSpice 模型能否替代 TPS2551-Q1?

我知道 TPS2553与 TPS2551引脚兼容。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您联系 TI。 我们将在此处与我们的内部团队联系、并向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imran-San、


    感谢你的答复。
    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    很抱歉,您的回复太晚了,我们正在尝试解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    TPS2553的 PSpice 模型可用于 TPS2551。
    TPS2551与 TPS2551-Q1之间的区别仅在于汽车级认证、这不会影响此类模型。