This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:需要3D 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658698/tida-00287-need-3d-model

器件型号:TIDA-00287

您好!

我们有一位客户询问以下问题:

"我们将使用 TIDA-00287进行新的项目设计。
我尝试了、但找不到器件数据表来显示尺寸。
如果您可以发送3D 模型、例如我可以在机械设计中使用的该器件的.step、我将不胜感激。  或规格、以显示3D 模型不可用时的尺寸。"

可以有人来看看这个吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我通过电子邮件向您发送了请求的文件

    此致、
    Roberto