This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4171-Q1:将 TINA-Spice 模型转换为 Orcad PSpice 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658285/tina-spice-opa4171-q1-convert-tina-spice-model-to-orcad-pspice-model

器件型号:OPA4171-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是将 TINA-Spice 模型转换并导入到 Orcad P-Spice 的方法。

当我尝试使用模型编辑器创建.olb 文件时、我收到以下错误:

"未找到用于创建设计条目的转换器 HDL 器件!  请在 PSpice.ini 文件中配置 TransOLB 路径" 导入非基于 TINA 的模型时不会出现此问题。  他们是否有办法获得与 HDL 器件无关的模型?  或者、这是我运气不佳的原因。

我没有 TINA-Spice、因为我们公司的软件策略非常严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我尝试了创建.olb 文件、它对我来说非常有用。 请在下面查找消息:

    Pspice.ini 文件似乎存在一些问题。 请验证一次。 此外、如果"型号 Editior"的 Pspice.ini"文件对我的设置有所帮助、请在该文件中找到我的设置(默认情况下)。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    您也可以使用 TINA-TI、这是一款免费的 SPICE 仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    模型编辑器启动后、您可以选择设计输入工具。   您是否选择了"Capture"?

    谢谢、
    JC