This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92515:SW 节点上的电容器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655755/tina-spice-tps92515-the-capacitor-on-sw-node

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们收到了客户关于 TPS92515的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们使用 TINA-TI 并在 SW 节点上找到电容器。 为什么需要此组件? 他们认为这种拓扑结构并不必要。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我们将与内部团队讨论这一点、然后再与您联系。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我检查了产品线、添加了该电容器以仿真二极管电容的任何时序变化、由于此处不需要该电容器、因此可以移除该电容器。

    谢谢、

    Arash