This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AUP1G34:请求 SN74AUP1G 系列输出的 SPICE 模型

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653366/tina-spice-sn74aup1g34-request-spice-model-for-sn74aup1g-family-output

器件型号:SN74AUP1G34
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想为该系列器件的输出申请一个未加密的 SPICE 模型。 我尝试使用 IBIS2SPICE,但遇到错误(*define {RTF }=??错误 Rtr/rtf 值?) 进行比较。  

我正在驱动复杂的负载阻抗、并希望使用驱动器 CPD 等的合理近似值来模拟驱动它

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    请将此建模需求提交给您当地的 TI 销售代表。 如果您没有联系人、请发送电子邮件至 support@ti.com。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是第一个把我送到 e2e 的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    很抱歉。 请将此主题发送给他们吗? 我可以离线与它们同步。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    我们没有听到你们的反馈,因此我希望这个问题得到解决。 我们将关闭此请求、但如果您有任何其他跟进措施、请随时回复。