This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA657:LTSPICE 跨阻放大器仿真器件故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/657817/tina-spice-opa657-ltspice-transimpedance-amplifier-simulation-part-failure

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA656

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 LSPICE 中遇到 OPA657 Rev. E 模型问题。 我将放大器模型用作跨阻放大器电路中的运算放大器、如下所示:

我首先从 TI 的网站下载了 PSPICE 模型、然后在 LTSPICE 中打开了文件"OPA657.lib"。 然后、我在文件开头的".subckt"定义中突出显示了器件名称、并在右键单击名称后从该名称中创建了一个符号。 创建器件符号后、我将其插入原理图中、如上所示、并运行电路仿真1微秒。 但是、仿真中出现了一些问题、导致无法完成仿真。 您可以在下图中看到它们:

在第一张图片中、仿真在400纳秒停止。 在这里停止仿真会产生一些非常不现实的结果、如下所示:

在某种程度上、运算放大器会提供非常不现实的电压。 例如、在输出端、它的电压低至-1e18V

我在其他几种放大器模型中尝试过这种方法、使用上面的方法将它们导入到 LTSPICE 中并从它们创建符号、它们都很好。 我甚至在 TI 的 OPA656放大器上尝试过这种方法、它没有任何问题。 我认为 OPA657的 PSPICE 模型可能有问题、导致 LTSPICE 中出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    由于合法性、我们无法在 LTSPICE 中使用/支持我们的模型。 如果您需要、可以在 TINA-TI 中尝试您的电路。 如果它在 TINA-TI 中仍然显示问题、请告知我们。

    Herman