This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00155:有关直接耦合/连接器到产品接口的问题:它是光纤吗?从外壳到产品的连接器是怎样量化的? (即如何连接漫射反射探针)

Guru**** 2536270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655346/tida-00155-question-on-direct-coupling-connector-to-product-interface-is-it-fiber-optic-what-is-the-connector-from-the-casing-to-the-product-being-quantified-ie-how-would-i-attach-a-diffuse-reflectance-probe

器件型号:TIDA-00155

我对 DLP NIR 扫描 EVM 感兴趣。 我与一家专门从事产品接口(物理光学接口;而不是互联网连接和用户接口)和探头的公司合作。 从我们看到的情况来看、该器件没有内置光学窗口/探头。  

模块和要量化的产品之间有哪种连接器? 是使用光纤直接耦合还是产品中已经内置了探针? 如果我想将本产品与漫射反射探头配合使用、我们如何将该探头连接到器件以进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    实际上、我想问的是具有30、000:1传输头(而不是具有6000:1反射头的纳米)的桌面 DLP NIR 扫描 EVM。 在床面模型上、输入是什么? 我需要知道将器件连接到前端/探针的端口类型。 如果耦合不是直接光纤、它是什么?

    当您知道探头时、请告诉我。

    此外,连接到 Young Green 的链接已失效,并表示未找到该服务器。 此外、用户指南链接还显示"抱歉、我们找不到您要查找的页面。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我错误地将您的查询解释为与 NIR 扫描 Nano 相关。 这似乎实际上与4500 NIR EVM 有关。 我将删除我之前的帖子、以免混淆其他用户。

    首先、这里是4500 NIR EVM 用户指南、以防您没有该指南:
    www.ti.com/.../dlpu016b.pdf

    具体而言、您应首先参阅"DLP NIRscan Electronics "中的1.2.1和1.2.2节。 您是否询问光学引擎如何连接到 NIRscan 电子产品或如何提供样片(在管中)?

    -Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的回答! 我想问样片是如何提供的。 如何对样品进行瓶胚分析(产品是否提供了样品管)? 我的后续问题是如何更改产品接口?  

    我想将漫射反射探针连接到器件、而不是使用提供的样品架。 是否有方法通过某种输入或连接器将探头连接到灯? 此外、光学窗口/样品架与光纤之间是否有直接耦合? 如果不是光纤、则有哪种类型的连接器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    样片通过 cuvette 提供、TI 不提供。 例如、我会查看 Thor Labs 以了解这一需求:
    www.thorlabs.com/index.cfm

    至于您的另一个问题、系统不使用直接耦合、因为灯只是用来照亮样本。 基于之前的 E2E 主题、似乎不支持此类修改:
    e2e.ti.com/.../513347

    您可能需要联系外部设计公司以获得有关此方面的帮助。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Philippe Dollo