This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00088:参考设计中使用的 MSP430的 TIDA-00088参考设计源代码。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655627/tida-00088-tida-00088-reference-design-source-code-for-msp430-used-on-reference-design

器件型号:TIDA-00088

查找 TIDA-00088 参考设计中使用的 MSP430源代码。  是否提供?

此外、是否有可连接到参考设计并提供对 Onet 寄存器可见性的 GUI 软件?

此致、

Todd Keppler

Avnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    支持这些器件的工程师将在下周上班。 我们将在他返回时跟进。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    此参考设计套件附带一个软件 GUI、其中包含用于调节 MCU 所需设置的 MSP430接口控制页面。

    用户指南(随套件一起发送)介绍了第3部分中有关如何使用此 GUI 来调节 MCU 的设置和测量说明。 我们通常不会发送 MCU 的源代码。

    如果您有任何疑问,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    SRI