This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40057:TPS40057参考设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653738/webench-tools-tps40057-tps40057-reference-designs

器件型号:TPS40057

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生:

如果我有降压解决方案、请使用 TPS40057  

VIN;VIN+3V~30 V 输出电压:3.3V、5V、12V、15V 输出电流:3A

我可以在所有范围内使用相同的电感吗?

是否有任何建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、
    请参阅数据表中"应用信息"下的电感器选择。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maqbool

    您是否建议使用此公式?

    L=(Vin-Vo)* Vo/Vin* P-P 电感电流* fsw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、
    你是对的。 请使用该公式选择电感器。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maqbool

    但我使用公式计算的电感器非常小、您能帮我尝试计算吗

    VIN=Vout+3 Vout=15V Iout=3A Fsw=300kHz

    我的计算值为2.7uH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、
    即 Vin=18V、Vout=15V、Iout=3A、Fsw=300kHz

    根据数据表、如果我们选择 ΔI Ω、这样转换器在标称负载(3A)的20%时进入不连续模式、
    ΔI,(k Ω/2)=Iout*0.2
    ΔI = Iout*0.2*2
    ΔI = 3 * 0.2 * 2.
    ΔI = 1.2

    因此、电感值 L =(Vin-Vout)*Vout /(Vin*FSW*ΔI)
    =(18-15 )*15/(18*300000*1.2)
    = 6.94uH
    使用接近该值的可用电感器。

    谢谢。
    此致、
    Maqbool