请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00774 您好!
在我开始从头开始创建其中一个套件之前、您是否知道是否有已组装的套件或现成的类似器件? 不希望开发或修改任何设计。 我只需要以200W 的连续功率驱动 BLDC 电机。
谢谢、
Blake
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我开始从头开始创建其中一个套件之前、您是否知道是否有已组装的套件或现成的类似器件? 不希望开发或修改任何设计。 我只需要以200W 的连续功率驱动 BLDC 电机。
谢谢、
Blake
您好、Blake、
您最好 参考 TIDA-00774。 这些是解决特定问题的参考设计、 我们 不会批量制造这些设计。 很抱歉、我没有任何现成的电路板可以发货。 我认为您需要使用 http://www.ti.com/tool/TIDA-00774提供的资源制作自己的电路板
谢谢、
制造商