This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01387:器件型号 BOM 中列出的超级电容器似乎不存在

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/657117/tida-01387-part-no-of-supercaps-listed-in-the-bom-do-not-seem-to-exist

器件型号:TIDA-01387

你好

BOM 中列出 的 KAMAP 电容器以及部件说明 :CAP、AL、20F、5.4V、+/- 20%似乎不存在。

您能不能建议使用替代电容器器件

此外、如果我们不使用这些超级电容器和普通 LiSOCl2电池、而使用 ER34615 + SPC 1550电池、也是可以的

内置超级电容器的电流?

此处为电池数据表

此处是超级电容器数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是 KAMCAP 超级电容器、对于一节电池为2.7V、并且封装具有两节串联的超级电容器。 您还可以从其他供应商处找到超级电容器。

    可以将超级电容器替换为 LiSOCl2电池+ SPC、这也是常见的情况。