This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:浪涌电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656817/pmp9256-inrush-current

器件型号:PMP9256

大家好

我们有兴趣将此电源设计用于我们的工业标准应用。

我们的设计要求如下所述。

紧凑型设计、24V 输入、12V 输出@ 5A (稳态工作电流)和7.5A (峰值浪涌电流)

您能否向我们提供此设计可以处理的浪涌电流的详细信息?

提前感谢。

此致

Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计没有浪涌电流限制。 开通期间的峰值输入电流将由施加的电压和电路阻抗决定。