This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00056:在 TI 气体传感器 iPhone 应用中记录温度数据。 (TIDA-00056)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656348/tida-00056-log-temperature-data-in-ti-gas-sensor-iphone-app-tida-00056

器件型号:TIDA-00056

我将此参考设计用于电化学气体传感器。 我的问题与 iPhone 应用"TI 气体传感器"中的温度记录有关。  

除了电流和时间数据之外、是否还可以导出温度数据?   目前、我只能从应用中导出时间戳和当前时间戳。  

虽然在应用程序中实时显示温度很好、但如果我们能够将其与当前实验后的实验相关联、这对我们来说确实是有用的。 如果可能的话、我该怎么做? 如果不是、我们自己还是 TI 工程师都可以将该功能添加到应用中?

我希望这个问题有道理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PSII、感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。 您的查询已收到、我已联系原始设计所有者、以便他可以作出响应。 请留出1-2个工作日来回答您的问题。

    再次感谢您关注德州仪器。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PSII -这应该不会很难将温度添加到应用程序-但您可能需要在添加该参数后自行构建应用程序。 从 BLE 固件的角度来看、温度场被发出!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinder、

    感谢您的回答。  

    您是要从头开始构建 iPhone 应用、还是要修改我自己的现有应用版本? 我非常想做后者。 如果是、您能向我指出正确的方向吗?

    最棒的

    PSII

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我以前没有意识到这里有一个 Xcode 项目。 这个问题已解决=)