This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV8811:模型可能无法正确路由电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656509/tina-spice-tlv8811-model-may-not-be-routing-current-properly

器件型号:TLV8811
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我一直在使用 TLV8811作为50反相放大器的增益设计低侧电流感应电路。  为了简短地介绍、在 INA+输入通过电阻器被拉至接地以下的情况下、在跟踪泄漏电流时、我注意到电流按预期进入 INA+引脚、但是、 器件上没有任何其他引脚流出等效电流。  我怀疑该模型可能会利用"零"节点(接地)作为保护二极管返回路径 、因为任何其他 实际器件引脚都不会流出等量的二极管保护电流。

我想确认这种情况、理想情况下、我们应该计划更新模型、以便正确地对保护二极管建模。

谢谢!

Stevee2e.ti.com/.../TLV8811-model-issueTSC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的、您回答正确。 我将进行修订、并将其发布到网络上。

    Herman