This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8703-Q1:出于仿真目的将器件替换为 DRV8701

Guru**** 2781745 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8701, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655711/tina-spice-drv8703-q1-substitution-of-part-with-drv8701-for-simulation-purposes

器件型号:DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDRV8701

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的团队正在模拟需要 DRV8703-Q1组件的设计、据我了解、该组件没有可用的 SPICE 模型。  不过、我相信 DRV8701有一个模型。  我想知道的是、这是否可用于替代 DRV8703。  我的问题不是任何数字信号、而是系统由12-24V 电压输入供电时的输入和输出。  有人能不能帮助我了解我在模拟行为方面可能会期望哪些差异会影响我的结果、这是否是可接受的替代方案? 如果不是、是否有其他建议可让我有效地仿真电路?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、请告诉我是否可以提供更多信息。

    谢谢、

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有更新?

    谢谢!

    Adam