This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2549-Q1:用于验证眼图和反射的 S4P 模型

Guru**** 2536730 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656504/tina-spice-tps2549-q1-s4p-model-to-verify-eye-diagram-and-reflection

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户要求使用 TPS2549-Q1的.S4P 模型来验证眼图和反射。

请提供。

我有 S4P 文件来验证"带宽"。

虽然我的客户尝试通过文件验证眼图、但效果不好。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们支持 PSpice 和 TINA-TI 仿真、其中的 PSpice 模型已在网站(www.ti.com/.../toolssoftware)上提供。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我假设客户对器件的高速差分对信号(即 DP_IN/DM_IN、DP_OUT/DM_OUT)感兴趣。 对于 这种类型的 s 参数生成、应涉及产品线团队。 我建议您需要联系并从产品线申请 s4p 文件。

    谢谢、

    -Eric Kim (在线设计工具团队)