This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV110:峰值电平不正确、没有可保持的开关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655734/tina-spice-drv110-peak-level-not-correct-and-no-switch-to-hold

器件型号:DRV110
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一个涉及 DRV110的仿真、我遇到了 PWM 输出未按预期切换至保持电平的问题。  它也没有给出我对峰值水平的预期。  对于电阻器值、电流持续上升至高于预期值。 原理图和波形如下所示。 能否有人看一下、告诉我他们能否解释为什么我看不到一个保持的开关、而我的峰值水平不符合预期? 我将此电路作为原型进行构建、它的功能正如我在物理硬件中所期望的那样。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我假设您是指通过电感器 L1的电流(标有红色电流探头)。 如果我错了、请纠正我的问题。
    请您与我们分享该项目、以便我们可以对其进行研究吗? 请提及您正在使用的 PSpice 版本。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    是的、这是我所指的电流。  项目已附加。

    e2e.ti.com/.../MyProject.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们无法在系统中打开项目。 我在多个系统上尝试过、但它显示相同的错误。 请在下面找到错误快照。

    PSpice 说、该项目是在版本9.2中开发的、而我们使用版本16.2。 将其转换为16.2版本时、会出现此错误、然后工程崩溃。

    您能否下载压缩的项目并检查其在您的系统上是否仍然正常工作? 我们观察到、有时项目会在压缩时损坏。 请在此检查后重新发送项目。

    谢谢、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhisek、您好!

    我检查了该文件、但它不会从我加载的 zip 文件在我的计算机上打开。  如果我无法压缩文件、我如何才能将其下载到您的计算机上?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    压缩错误可能是一次性事件。 请您再次压缩并发送给我们吗?

    谢谢、
    Abhisek