This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:不提供隔离型反激式变压器750315511

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, TPS40210-Q1, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655686/tida-00281-isolated-flyback-transformer-750315511-not-available

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: TPS40210-Q1UCC27201A

在 TI 参考设计 TIDA-00281中、在反激式电路中、它们使用了隔离型反激式变压器  750315511制造。 @Wurth Electronics。 但我无法在任何来源中找到它。 尽管上述设计的 PCB 图片清楚地显示了该变压器、但没有@Wurth。 因此、请给我一些关于这方面的建议或建议我一些备选方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshit、您好、感谢您对德州仪器 TI 参考设计的关注。 我们的汽车系统团队已收到您的查询并将其转发给设计人员。 您应在接下来的1-2个工作日内收到回复。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我在下面插入了 Wurth 变压器的数据表。  如参考指南(第21页)中所述

    次级12V 电源(12V_B)不是由 TPS40210-Q1直接调节、而是通过间接调节
    耦合到5V 初级绕组(5V_A)。 12V_B 电源不需要精确调节、因为
    UCC27201A 栅极驱动器可承受其偏置电源的宽输入电压、这是因为信号调节
    反馈路径中的组件(确实需要严格调节)由降压转换器的3.3V 电源供电
    下一部分中讨论的稳压器。

    UCC27201A 的额定电源电压范围为8V 至17V、因此任何具有相似参数的三绕组变压器都是可以接受的。

    我还联系了 Wurth、Wurth 将此器件型号作为目录器件发布。  您可能需要联系您当地的 Wurth Electronics 代表。

    此致、

    Clark

    e2e.ti.com/.../Wurth_5F00_750315511.pdf