This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:部件兼容性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, LAUNCHXL-CC1310, TDC7201-ZAX-EVM, CC1310, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655980/tdc7201-zax-evm-parts-compatibility

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201、 LAUNCHXL-CC1310、 CC1310、 MSP430F5529

我可以将 TDC7201与 LAUNCHXL-CC1310搭配使用吗?

LAUNCHXL-CC1310
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC7201-ZAX-EVM 与 LAUNCHXL-CC1310不具有即插即用兼容性。 接头合适、但目前尚未开发出可与 CC1310配合使用的固件。

    TDC7201-ZAX-EVM 专为与 MSP430F5529 Launchpad 配合使用而设计、GUI 和固件的开发也考虑到了这一点。

    此致、