This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINa#39;s "检查更新"尝试安装过时文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655665/tina-spice-tina-s-check-for-updates-tries-to-install-out-of-date-files

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我安装了 Tina90-TIN.9.3.150.328、然后单击 Help→Check for Updates...

它说有更新、但后来尝试安装一组比安装中包含的文件旧的文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    当前版本的 TINA 已具有更新中的文件。
    因此、运行更新不会获得任何内容。

    更新文件支持  不包含这些文件的早期版本的 TINA、主要是模型和示例电路。

    此致、
    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、单击"检查更新"应该被修复为说没有任何更新、不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、
    这是几种可能的解决方案之一。
    John