This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3478:频率响应分析

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655344/tina-spice-lm3478-frequency-response-analysis

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想对采用 LM3478的升压转换器进行频率响应分析(波特图)。 根据我的理解、我们只能对平均模型进行频率响应、而不能对瞬态模型进行频率响应(如果我错了、请纠正我的错误)。  我可以看到、我们只有 TINA 中的瞬态模型、并且模型引脚分配也与实际引脚分配不同。 我在 均值模型中看不到 DR 和 Isen 引脚。 您能否向我发送正确的型号(如果可用)。 如果它也在 PSpice 中、这是可以的。  

此外、我的一位客户已将未加密的 PSpice 瞬态模型转换为"更"。 现在、Saber 中的模型是否有效? 我们是否可以将 Saber 的结果视为准确的结果? 我的客户尝试过此型号的频率响应、结果非常糟糕。 我们不能在这方面进行 FR 操作?

在此感谢您的支持。

此致、

Praveen GD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请在下面找到我们的答案。

    网络上可用的 LM3478平均 TINA-TI 模型可配置为升压配置进行仿真。 您可以使用产品文件夹()中的 WEBENCH 设计中心 来查找各种条件下的增益裕度和相位裕度、并根据需要查找波特图。 此数据将在"Charts"部分提供。

    2.关于引脚分配差异、在平均模型中、只有对主循环建模所需的引脚保留在符号中。

    我们支持 PSpice 和 TINA-TI 仿真、在网络上提供了 TINA-TI 平均模型。

    谢谢、

    Abhisek

       所有 TI Spice 模型均可在此处找到 |   所有支持 WEBENCH 的器件均可在此处找到

    是否初次使用  TINA-TI?  它是免费的 SPICE 仿真器! 试用此简短 视频培训系列