This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:SPB 17.2出现的 Allegro 工具栏的 Webench 连接器问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/654135/webench-tools-webench-connector-for-allegro-toolbar-issue-with-spb-17-2

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我遇到 Allegro SPB 17.2和 Allegro 工具栏的 Webench 连接器问题(从现在开始在 Webench 工具栏上)。 昨天我成功安装了它之后(感谢 Pradeep 和 TI 提供的超快速支持)、它更改了我的所有工具栏设置。 所以我再次定位了它们。

 在我关闭 Orcad 并重新打开它一段时间后、它们处于同一位置、但在脚本 capAutoLoad_Webench.tcl 运行后、我的工具栏再次变为默认状态。

您可以看到、每次我重新打开 Orcad 时修复所有工具栏都非常令人沮丧。 我甚至试图隐藏 Webeh 工具栏、但当它再次启动时、它会再次打开。 我看到了 TCL 脚本、并想是否可以更改它以显示 Webench 菜单、而不是工具栏、但它看起来非常奇怪、就像加密或其他内容。 有没有解决方法?

此外,我认为值得一提的是,早期版本的 SPB 17.2存在此问题,但已得到解决,因为我在几个月前首次安装 SPB 17.2时,直到 昨天(在我为 Allegro 安装 Webench 连接器之前),我没有遇到此问题。 此外、如果我删除 TCL 脚本、它可以正常工作、但我看不到 trhe WEBENCH 菜单或工具栏、因此没有意义。

谢谢、

Theocharis Vavouris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Theocharis、

    感谢您报告此问题。 我们将研究该问题、并在下一个版本的连接器中提供修复。

    我们 还将在下一个版本发布时通知您。

    此致、

    Pradeep