请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 工具/软件:WEBENCH设计工具
我相信 WEBENCH 为我选择的变压器磁芯是错误的。
它是一个没有气隙的磁芯。
例如:
隔离式输出
Vmin 6、Vmax 22、Vout 4.35、Iout 5.4
LM5022
B66311G0000X187是一种无气隙的磁芯、AL 约为1470、6匝将导致 L 典型值70uH、而不是原理图中的3uH
B66311G0500X187 (空气堆装),带 AL 171和6圈,将有类似 L 3.3的东西... 4.0 μ H、更合理。
此致
Thomas Bjarnelöf í a