This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要数字数据集用于研究目的

Guru**** 2536030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/654638/in-need-of-digital-data-sets-for-research-purposes

您好!

我需要以下数字数据集;

  1. 脉宽调制(PMW)、尤其是相对于逆变器和转换器、
  2. 最大功率点跟踪(MPPT)

有人告诉我、这个论坛将是我获得这些论坛的最佳场所。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我不清楚您的要求是什么以及设计类型;我猜可能是太阳能 MPPT 设计。如果是,请参阅此主题并查看它是否提供了任何见解: https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/648980/2385006 。  

    如果 没有、请更加具体地说明您的需求-感谢您使用 E2E!

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、您好!

    感谢您的回答、但这不是我想要的。 我正在寻找可用于机器学习的数字数据集。 我希望有一个存储的电子脉冲波数据和逆变器和 MPPT 控制器在工作时所产生的信号数据、我可以将其用于我的研究。

    如何存储这些电子数据。 谢谢

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我们设计并支持此类设计所需的硬件、据我所知、这些硬件不会有 您正在搜索的收集数据。  也许请联系最终产品的制造商、以 生成此类数据。  

    祝您在研究项目中一切顺利、我希望您能找到一家能够满足此要求的供应商。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     另外一个想法;您可能需要了解太阳能勘探套件、软件和文档:    。