This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处可以获取 TIDA-01473的固件?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01473, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653958/where-can-i-get-the-firmware-for-the-tida-01473

主题中讨论的其他器件:TIDA-01473DLPDLCR2000EVM

从何处 可以获取 TIDA-01473的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jianbin、

    感谢您关注我们的 DLP 技术。

    遗憾的是、TIDA-01473固件(适用于 DLPDLCR2000EVM)目前不可用、但我们希望能够在适当的时候提供该固件供下载。

    同时、可以从 DLPDLCR2000EVM 上的板载闪存中读取固件。 是否存在与您尝试解决的系统相关的特定问题?

    请告诉我是否可以提供帮助。

    此致、

    Philippe Dollo