This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:CSD17573Q5B NexFET 功率 MOSFET 的 Altium 器件文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, TIDA-00643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653634/tida-00643-altium-part-files-for-csd17573q5b-nexfet-power-mosfet

器件型号:TIDA-00643
主题中讨论的其他器件:CSD17573Q5B

您好!

我正在查找 CSD17573Q5B NexFET 功率 MOSFET 的器件文件。

它不会在网站上的任何位置列出。

有人知道在哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan、
    我可能需要提出这些申请(如果尚未提供)。 我将在24小时内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan、
    已为模型提出请求。 我被告知、一些建模团队本周仍在外、因此可能需要几天时间。

    我将在下周的星期三查看 CSD17573Q5B 的产品文件夹。 如果没有、我将尝试为您获取状态更新。 同时、如果您有任何疑问、请随时重新打开此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这些器件已经以某种与 Altium 兼容的格式建模、这一点由连接到 TIDA-00643的 Altium 3D 电路板布局所证明。

    是否可以联系该设计的作者并让他们提供他们使用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan、
    您正在寻找哪种类型的文件? .bxl 或.pcblib?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan、
    是的、您回答正确。 这是一个相当旧的模型、因此我们不得不进行一些挖掘。

    来自我们的建模团队:

    Keenan 今天可以通过下载 www.ti.com/.../tidrhh0.zip、在中打开 PcbDoc 并使用菜单 Design|make PCB Library 来提取“TRANS_NexFET_Q5B”封装。 对于原理图符号、它们将在中打开 SchDoc 并使用菜单 Design|Make Schematic Library。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这是一个巧妙的技巧。 我没有意识到、如果源文件丢失、我可以生成类似这样的库。

    这就是我当时所需要的。

    谢谢!