This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSP/MCU 选择

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653206/selection-of-dsp-mcu

您好社区成员!!!

我有一个项目要设计一个可变电源(下面的主要规格)、它可以通过0.8Ω+40mH 的 RL 负载驱动~40A (直流至15Hz)的三角电流、并提供三相415V 的源。

我制定了一个附加的基本方案、因为我不熟悉这个领域、所以我无法为我的项目找到合适的 DSP 或 MCU 单元。

有人可以帮助我选择合适的 DSP/MCU 和参考设计吗??

主要规格:

输出电压:90V

输出电流:40A

输入电压:3-Ph、415V、50Hz、

调节:1%、

控制:0-10V 信号(首选)、RS232或任何其他信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharan、您好、感谢您关注 TI 设计。 您的查询已被转发给我们的电源设计团队、以便在适用时进行审查和响应。 我们的一些工程师仍在假期回来、请等待1-2个工作日的回复。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    请看一下 C2000 Delfino 微控制器    

    Delfino 器件非常适合这些应用、尤其是当您希望使用单个控制器来控制系统中的多个功率转换级时。  

    您可能还会发现以下基于 Vienna 的三相 PFC 解决方案非常有用。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi