This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PMP20873

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653791/pmp20873-pmp20873

器件型号:PMP20873

大家好、

如何购买 PMP20873?

是否可以更改 固件(我们有其他参数为66kHz)?

此致

安东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton、您好、感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。 我已将您的查询转发给我们的电源设计服务团队、以解答有关固件更改的问题。 您应在接下来的1-2个工作日内收到团队的回复。

    关于此设计的购买能力、虽然 TI 确实提供了一些可供购买的设计、但大多数设计都不可用。 这是该特定设计的情况。 我们所做的是为您(客户)提供经过测试的参考设计、其中包含适用的原理图、BOM、测试报告和设计文件(光绘文件、PCB 布局文件等)、以便您可以根据系统或子系统设计需求构建设计。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    正如 John 指出的、此设计不可购买。 您可以根据提供的设计文件构建您自己的原型。 该设计支持66kHz 的开关频率、可通过固件进行更改。 但是、PMP20873硬件的固件仅用于演示目的、尚未公开。 请稍后在产品文件夹中查看更新。

    此致、

    Serkan