This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5150-Q1:将 P-Spice 模型导入 TinaTI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653746/tina-spice-lm5150-q1-import-the-p-spice-model-into-tinati

器件型号:LM5150-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试将 LM5150的以下 P-Spice 模型导入到 TinaTI 中

www.ti.com/.../toolssoftware

解压缩.zip 并尝试导入文件 LM5150-Q1_TRANS.LIB

当我尝试编译时、出现以下错误:

获得 LM5150有效仿真的正确过程是什么?

BR Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    您似乎 正在尝试导入加密的 LIB 文件、这就是您遇到上述错误的原因。

    您需要一个未加密的 PSpice 模型才能将其导入到 TINA-TI 中。

     可提供 WEBENCH Export、该工具为您提供针对该器件的定制 TINA-TI 应用原理图、您可以按照随附文档中提到的步骤进行下载。

    e2e.ti.com/.../Webench_5F00_Export.pdf

    此致、

    Saket