This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00161:馈线的 LED 阴极或阳极

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TIDA-00160, TIDA-00161, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653280/tida-00161-leds-cathodo-or-anode-to-your-feed

器件型号:TIDA-00161
主题中讨论的其他器件:TLC5958TIDA-00160TLC59581

大家好、我叫 Carlos、我希望在按照 TIDA-00160中提供的原理图设计设计设计该设计时能提供帮助、 我有很多疑问、因为没有提供设计文件、只有 Gerber、我会创建一个模板来研究这些文件、我还想使用除 TLC5958之外的其他模型以及 LED 具有32个端口和16个控制端口的模型。

我想使用驱动程序、如果我能获得原理图、如果您是开发人员、想要交换信息、我非常感谢您、我想开发 P2、P3、P5、P8和 P10等模型。 欢迎您提供任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    感谢您的联系。

    TI.com 上的 TIDA-00161文件是我们手头上仅有的文件。

    目前、我们没有其他螺距模型设计文件。

    如果您对 TLC5958和 TLC59581有其他疑问、请随时与我们联系。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth