This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:变压器器件型号

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666545/tida-01622-transformer-part-number

器件型号:TIDA-01622

您好!

我叫 Mikha。 为一家名为 Pune Scientific LLP 的公司工作。 我们从印度浦那运营。

我想将 TIDA-01622设计用于我的一个项目、但我无法找到变压器参考 T1的器件型号

您能否指定变压器的器件型号。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikha、我们建议您将 RM8与3F36磁芯材料配合使用。 初始器件型号为 W1 750343803。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我们从 Wurth 了解到、我们750343803有几个版本。
    希望了解此设计需要使用的变压器版本750343803。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最终变压器模式为:Wurth 750343803 (RM8)。 谢谢。

    此致、
    Ryan Tan