This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:申请获取 TIDA-00961固件分步指南

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664887/tida-00961-request-for-the-step-by-step-guide-of-the-firmware-for-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

我尝试使用 TIDA-00961参考设计。在用户指南(">www.ti.com/.../tidudt3;第10页)的第2.3.3节中、它提到"可通过申请获取 TIDA-00961 PFC 所需 F280049固件设计的分步指南;请联系当地的 TI 销售代表"。

我联系了 TI 实时帮助聊天、他们告诉我"很遗憾、因为您在大学、没有代表可以为您服务。 您可以在 E2E 论坛上向 TI 产品工程师申请。 如果他们可以将其提供给您、他们将: e2e.ti.com/.../"

请允许我了解如何访问上述分步指南、从而为我提供帮助。

此致、

SINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    我已通知此 TI 设计的固件设计人员。 他很快就会与您联系。 我们正努力在本月末之前在 TI.com 上提供此信息

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此请求通过电子邮件处理 正如 Salil 提到的、我们很快将在 TI.com 上提供此软件。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Salil 和 Hrishi:

    非常感谢您的解释!

    SINA