This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00244:有助于实现限流 PNP 输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101, TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666770/tida-00244-help-for-current-limited-pnp-output

器件型号:TIDA-00244

我正在寻找一个器件、为我提供两个始终相反的限流24V PNP 输出。  对于我的原型、我使用了 SPDT 继电器并使用5V 逻辑对其进行切换。 它运行良好、但太大、太贵、没有短路保护。

在 TIDA-00244设计中、它们使用的是 SN65HVD101、但它只有一个输出、我不需要通信、只需要高电平/浮动。  我可以使用5V 逻辑触发的简单限流24V SPDT 就足够了。  如果它产生5V 辅助轨、那将更好。  如果它有一个模拟输入或比较器来代替数字 TTL 输入、我可以在芯片上花费更多的时间。

谢谢、

Tiffany  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请看一下具有集成浪涌保护功能的 TIOS101数字传感器输出驱动器、它采用非常小的封装。 尽管它是单个版本、但它可能会令人感兴趣。
    此致
    Alex