This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070瞬态模型中缺失引脚的 TINA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666916/tina-spice-ucc28070-tina-missing-pins-in-transient-model-of-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在 UCC28070 CDR 的 TINA TI 瞬态模型中、未提供实际所需的 RDM 引脚、正如应用手册中所包含的那样、仿真和实际结果是否会因这些引脚的忽略而有所不同????

2.我不想使用升压的平均模型、而是要模拟升压的实际硬件组件、因为 F_kHz 引脚将无法使用

3.如何获取应用手册中使用的确切 IC 型号?

4.如何使用 IC 输入控制器的 KP Ki 值,如果您有与此相关的文档或链接,请分享?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sucank、

    关于这一模式的问题过去几次出现,并在不同的帖子中得到了解答。 您可以搜索这些答案、您将找到这些问题的答案。 基本上,由于模型是为平均模型开发的,因此需要添加几个引脚。  这些引脚既不需要瞬态、也不存在于实际 IC 中。

    我将按照上述注释关闭此勾选框。

    此致、

    Arash