This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP8480:简单仿真无法正常工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP8480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665933/tina-spice-lmp8480-simple-simulation-not-working

器件型号:LMP8480
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要 LMP8480的简单仿真。

我对 Tina TI 界面有些陌生(来自 LtSpice)、但我仍然不知道有什么问题。
我从库中选择了 LMP8480模型、并构建了一个应该起作用的简单原理图。

它抱怨 NC 引脚、但我尝试了直流和瞬态结果、结果为空。

问题出在哪里?e2e.ti.com/.../lmp8480_5F00_test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、rmalcovich、

    请确保您使用的是最新版本的 TINA-TI (v9.3.150.328 SF-TI)。 您可以使用以下链接进行验证:
    http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    建议将跳线连接到 TINA-TI 中的悬空(NC)引脚、并连接仪表以查看输出。
    由于您不熟悉 TINA-TI、我建议您观看 TINA-TI 的培训视频(签名中提供了链接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只使用版本9.3.150.328 SF-TI
    无法正常工作。 LMP8480型号可能是问题所在。

    您能否打开我附加的 TSC 文件并检查我的文件?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够运行您共享的原理图。 请在所需节点处添加仪表(电压表等)以查看结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不工作。
    请进行瞬态分析并将其发布在此处。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查找快照:

    结果窗口(没有图、因为测试设置中没有仪表):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    正是我想要看到的图!

    我预计电路的运行电流为100uS、并在特定电平下看到输出、对应于 LMP8480的传递函数。

    当我尝试在瞬态中添加迹线时、会出现一个空列表。
    如何在瞬态图中看到 R2电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?

    有人在这里吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向您感兴趣的节点添加探测器。 您可以通过单击"meters"选项卡并在目标节点上放置一个"voltage pin"来实现该目的。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍被 Tina 挡住。
    正如我说过的、我添加了探针、其他常规电路可以正常工作、但 LMP8480不能正常工作。

    我无法解释为什么您不发布结果图。

    也许我做了些错误的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的仿真似乎已放大到某个区域。 请通过单击菜单上的相应按钮缩小。 这就是我看到的...