This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK 高级套件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666345/ti-rslk-advanced-kit

早上好-我在瑞典工作、在 IT 健身房支持教育项目。 我们已通过 TI Academy 获悉 TI-RSLK  高级套件的推出、这对于我们的学生在大学前开始符合条件的项目非常有趣。 我们的资金有限、想知道是否可以为我们的学生免费获得一个样片?

我们提前非常感谢您的关注和支持。 /祝您度过美好的一天。 /Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick、请通过本页面上的联系信息联系大学计划:

    e2e.ti.com/.../2030.contact-us

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 William 的回复-我想通过联系我们找到发送此请求的方式、但这确实是一场噩梦。 点击100次页面后、我无法访问任何内容。 除此之外、使用标准格式并填充所有数据时、邮政编码出现错误、尽管代码正确... 如果按照建议输入 N/A、则相同。 我在 TI 空间中极度迷路了:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、我不知道您为什么会被重定向到注册页面、因为您已经注册了。 您是否已登录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 对不起 Bill、错误的屏幕截图-这是我注册时遇到的问题、注册瑞典邮政编码时也遇到了同样的问题。 我唯一的解决办法是使用我在法国的第二个住址。 无论如何,从瑞典注册时会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 myTI.com 设置中,您应该能够将国家/地区设置为“瑞典”,然后输入“N/A”作为邮政编码。 该信息将同步到 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill -在尝试通过 TI 表单发送请求时、随附的屏幕截图是正确的。

    系统无法识别瑞典邮政编码

    如果使用 N/A、则会显示相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供该表格的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bill -看我的下一篇帖子-我很抱歉地确认在瑞典作为国家/地区使用时不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在您之前的帖子中看到了表单和错误、但您能否在 E2E 中提供您找到此表单的页面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OK Bill -以下是序列:
    首先: www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    然后: www.ti.com/.../updateprofile.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Patrick、我必须将此问题转发给管理 TI.com 的人员。 但请注意、如 university.ti.com/.../ti-robotics-system-learning-kit 所述、TI-RSLK 高级套件尚不可用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill 的支持-是的、我理解并希望在队列中添加一个"预订购"。 祝你度过美好的一天! 19:25这里,回家的时间;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬

    只是想查看是否通过有关 TI-RSLK 的电子邮件与您联系?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    在我看来、我以前看过瑞典邮政编码的这一问题。 请尝试输入143 32。 请注意3秒之间的间隔。

    如果可以、请告诉我。

    谢谢
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好-感谢后续行动。 不幸的是,现在不是这样,您的 IT 部门也不会在将瑞典用作国家时解决该问题。 祝你度过美好的一天! Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、您需要使用143 32和 Sweden 更新 myTI.com 帐户上的邮政编码、然后您应该可以进行预订。 如果您有任何问题、请告诉我。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    只是想跟进一下、看看您是否能够输入瑞典邮政编码并预先订购您感兴趣的套件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Bill、

    很抱歉以前没有回复-准备 APEC 很忙-遗憾的是、我已经尝试在没有空间的情况下输入 ZIP、但它不起作用。 我仍然无法完成填充过程。

    注意:我将在 APEC 上持续一周、回复邮件的速度可能非常慢。 祝你度过美好的一天! // Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、您必须输入邮政编码以及3秒之间的空格。 即143 32

    请告诉我、这是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    也许您也应该看看 jm3-engineering.com。

    BR、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的晚间账单

    感谢您的支持-我按照您的建议输入了号码、经理将我的联系人更新为我的瑞典地址并提出申请。 现在期待 TI 大学的回复。 再次感谢您、请随时关闭此机票。 周末愉快! // Patrick