This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:块建模

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665568/tina-spice-ucc28180-block-modelling

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28064UCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

有人能帮我对电路的这一部分、特别是 Vcomp 块建模吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    您能否使用产品文件夹上的现有模型进行评估: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil 爵士、

    链路中的模型已加密、无法使用 simplis 进行仿真、因此我们尝试对控制器进行建模以仿真和验证结果。 谢谢。

    此致、

    Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    遗憾的是、我们没有用于此器件的 SIMPLIS 模型。 我们还有用于几个其他 PFC 器件的 SIMPLIS 模型- UCC28070和 UCC28064 (新器件处于预发布状态)、如果这将有所帮助。