This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP3878-ADJ:未加密的 LP3878-ADJ_TRANS.lib 模型是否缺少 ZX 子电路?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/667617/tina-spice-lp3878-adj-unencrypted-lp3878-adj_trans-lib-model-missing-zx-subcircuit

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用未加密模型:LP3878-ADJ_TRANS.lib。

我在第100行"X_X1        输出0 N16780111 N431149 VYY ZX"上收到错误

LP3878-ADJ_TRANS.lib 文件中没有为"ZX"定义子电路。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您将此事提请我们注意。 这似乎是 PSpice 中的内置块、这就是 PSpice 在运行仿真时从未给出错误的原因。 我们将很快向您发送 ZX 的网表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请在库文件中包含以下电路。 我们还将很快更新该模型。

    .subckt zx 1 2 3 4 5
    eout 4 6 poly (2)(1、2)(3、0) 0 0 0 0 1
    fcopy 0 3 vsense 1
    RIN 1 2 1G
    Vsense 6 5 0
    .end
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!